This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075839/sn74aup2g17-searching-ti-solution

部件号:SN74AUP2G17
“线程: TDA4测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们有一个很好的新的 DIN SN74LVC2G17QDCRQ1

但原因  SN74LVC2G17QDCKRQ1缺货!

客户询问 更换 SN74LVC2G17QDCRQ1,  SN74AUP2G17是否是一个好的解决方案?

请帮助建议 TI 解决方案,THx (汽车将更好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUP 在电压高于3.3 V 时不工作,且驱动强度较低。

    没有其他可用的替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯说过,这两个部件的电压范围不同。  我们是否知道客户使用的电压? 此外,他们是否需要 Q100资格认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,迈尔

    这是针对 TDA4平台的,因此需要  Q100认证,但如果 我们有一个好的替代产品,我们可以建议客户进行早期测试,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否知道客户使用的电压?