This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:内部下拉电阻器具有双向功能

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, TXB0102, TXS0102, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076187/sn74lxc2t45-internal-pull-down-resistor-feature-with-bidirectional-function

部件号:SN74LXC2T45
“线程”中讨论的其它部件: TXB0102, TXS0102, TXU0204

大家好,团队

我的客户正在寻找具有集成下拉电阻的电平转换,以帮助避免在禁用期间 I/O 的浮动输入。

我在 TI.com 上找到了 SN74LXC2T45,但它似乎不能同时支持 TX 和 RX 信号的双向。

您是否可以建议使用合适的水平换档集成电路,要求如下?

  • 集成的下拉电阻器有助于避免在禁用过程中 I/O 的浮动输入
  • 用于 TX 和 RX 信号的自动双向功能
  • 2位

感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0102不允许上拉/下拉电阻器。 TXS0102具有集成的上拉电阻器。

    如果您想避免浮动输入,也可以使用上拉电阻器。 (UART 信号的空闲状态为高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯

    除了克莱门斯所说的话,您还可以使用 TXU0204设备。 它支持 UART 接口,但它是4通道而不是2通道。