This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107B-MIL:散热信息

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075926/cd40107b-mil-thermal-information

部件号:CD40107B-MIL

您好,团队,我们是否有关于此设备热特性的信息?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    数据表中有一些评级,但其详细程度不如我们更现代的版本:

    基本上,对于逻辑门的正常操作,不应该对功耗有任何担忧。 但我不会尝试使用此设备为负载提供任何真正的电力。