This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:参考电压 A 和参考电压 B 功率上升

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0102, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075761/lsf0102-vref-a-and-vref-b-power-ramp-up

部件号:LSF0102
“线程”中讨论的其它部件: TXS0102TCA9800

尊敬的逻辑团队:

我的客户愿意将 LSF0102用作 I2C 总线,如下所示

注 : 本示意图解压缩文件不能看到1V8上的上拉。

 参考电压 B (3.3V)优先,而参考电压为1.8V

根据 E2E 论坛的规定,这可能会在1.8V 导轨上产生泄漏,直到电压得到确定。 200千欧是否足以限制泄漏?  

您是否建议为此使用另一台设备?

请提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,电流受200 kΩ 电阻器的限制。

    您可以通过强制 EN LOW 来禁用所有 I/O。 使用具有关机逻辑的转换器(如 TCA9800或 TXS0102)可能会更简单。