This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E

Guru**** 2538130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075516/txs0104e-txs0104e

部件号:TXS0104E

您好,

我应该更换部件  TXS0104EZXUR,

 PCN PCN 20201117001.3指出,一个不可替换的部件是 TXS0104ENMNR。

如表所示,它们“具有与比较设备相同的功能和 PIN 输出,但不完全等效”。

在继续更换之前,我应该考虑什么?

规格是否完全相同?

差异是否仅与"土地模式和模具建议"相关?

请提前感谢。

此致。

迭戈·费拉乌奥洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,迪戈,

    该设备的功能将完全相同,并且选择了包装以能够放置在旧的空间中。 我认为没有其他需要考虑的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    非常感谢!!!!

    祝你度过美好的一天!

    迭戈·费拉乌奥洛