This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT240:CAHCT240IPWRG4Q1?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075253/sn74ahct240-cahct240ipwrg4q1

部件号:SN74AHCT240

你好,员工

SN74AHCT240PWR 和 CAHCT240IPWRG4Q1之间有何区别?

例如,电气规格有差异。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设备具有相同的功能。

    Q1器件具有汽车资格。 它较旧,因此其测试仅在较窄的温度范围内进行(其特性与非 Q1设备相同),并且没有 ESD 规格。