This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:能否使用此电平转换器将 UART 信号从1.8V 转换为5V? 在这种情况下,引脚的输出阻抗是多少?

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074997/txb0104-can-i-use-this-level-shifter-for-translating-uart-signals-from-1-8v-to-5v-what-is-the-output-impedance-of-pins-in-this-case

部件号:TXB0104
“线程”中讨论的其它部件: TXU0204

您好,  

我有三个与 TXB0104电平转换器相关的问题;

  1. 我可以使用此电平转换器来转换 UART 信号吗? (TxD,RXD)
  2. 该电平转换器能否在 VCCA=1.8V 至 VCCC=5.0V 之间进行转换?  
  3. 如果 TXB0104从1.8V 转换为5.0V,则针脚的输出阻抗是多少? 当我使用50欧姆的轨迹阻抗时,此输出阻抗是否会引起一些反射问题? 数据表第17页给出了一些其他级别转换方案的输出阻抗,但对于 从1.8V 电平转换到5.0V 电平的情况,未给出输出阻抗。  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TXB 可用于某些 UART 信号。 但请注意第8.3.2,8.3.3和8.3.5节中描述的限制。

    直流输出阻抗为4 kΩ。 切换时,输出阻抗仅取决于输出电源电压,第17页的值为范围。 在1.8 V 时,您有70 Ω 和50 Ω,假设为60 Ω;在5 V 时,您有40 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Doner,

    我建议使用 TXU0204器件来实现此目的,它更适合转换 UART 的单向信号。 如果您担心传输线路的影响,我必须假设您打算使用较长的轨迹/电缆长度,TXU0204设备更适合使用。

    下面 一个关于阻抗匹配的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 事实上,我担心 TXB 是否可以将信号从1.8V 转换为5V。 但现在我认为它可以毫无问题地将信号从1.8V 转换为5V,对吗?

    1.8V (60欧姆)和5V (40欧姆)两侧的 IO 针脚的输出阻抗与50欧 姆印刷电路板波形没有太大区别。 所以我不会期待反思问题。 谢谢你。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 :  

    感谢您的回答。  

    我只是担心输出阻抗会与50欧姆印刷电路板波形阻抗有很大的不同,当电平从1.8V 转换为5V 时。 但看来1.8V (60欧姆)和5V (40欧姆)两侧的 IO 针脚的输出阻抗与50欧 姆印刷电路板波形没有太大区别。 迹线长度可能不会超过15厘米。 我已经阅读了阻抗匹配页面,谢谢。 非常有用。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Doner,

    我建议查看此部分:

    由于交流加速,输出比您预期的要复杂一些。 TXU0204提供具有相似阻抗值的更传统缓冲输出,在该电路中更坚固。