This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244-EP:SN74AHCT244DW 热阻

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075199/sn74ahct244-ep-sn74ahct244dw-thermal-resistance

部件号:SN74AHCT244-EP
“线程:测试”中讨论的其它部件

SN74AHCT244DW 的数据表在表7.4中显示 DW 封装20引脚的热阻为83 C/W。SN74AHCT244MDWREP 中的数据表显示 DM 封装的热阻为58 C/W。

我想他们会是一样的。你能告诉我我是不是我误解了什么,还是我不是这样,如果是这样,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能相同,但包装有差异(请参阅“订购与质量”表中最右侧的一列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    EP 数据表是较旧的数据表。 尽管这是同一个封装,但两个设备的压模差异可能会随数值的变化而变化。  SN74AHCT244DW 可能是更准确的值,因为我们使用更现代的模拟模型来测试数据。