This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G240:SN74AUC1G240不能与#39;t 反相

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G240, SN74AUP1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075046/sn74auc1g240-sn74auc1g240-doesn-t-invert

部件号:SN74AUC1G240

SN74AUC1G240的 SPICE 模型似乎不正确,因为它不会反转。 我试过类似部件(SN74AUP1G240)的 SPICE 模型,它的行为符合预期。 请您提供修复方法吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    感谢您的关注。 看起来模型被错误地创建为缓冲区。

    在任何文本编辑器中,修复都非常快捷方便。

    只需找到以下部分:

    然后 将“AND”更改为“0”,将“NAND”更改为“1”,我还会考虑为我们的网站更新模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,丹,

    ,是固定模型的 zip 文件。 我做了一个简单的快速回路,它是按预期反转的。 如果您看到不同的结果,请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../SN74AUC1G240.zip