请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC2G17-Q1 你(们)好
我正在寻找零件号的适合率,置信度为70%或更高。
此致
雷卡·莫汉达斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在寻找零件号的适合率,置信度为70%或更高。
此致
雷卡·莫汉达斯
你好,雷卡,
这些数据可以根据我们网站上的现有匹配数据,使用本应用报告中的说明进行计算: 计算任务配置文件的匹配
-
为了节省您的时间,我继续计算了以下值:
| 信心 | 贴合率 |
| 60% | 0.5. |
| 70% | 0.6 |
| 80% | 0.8 |
| 90% | 1.2. |
| 95% | 1.5. |
| 99% | 2.3. |