This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:用于原型设计的部件可用性

Guru**** 2998150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074913/txs0104e-part-availability-for-prototyping

部件号:TXS0104E

您好 TI

我需要50个用于 TXS0104ERGYR 的样片,用于当前产品开发的原型设计。

预计将在2022年第4季度推出生产版。 我将此要求通过电子邮件发送给印度和美国 TI FAE。 但 对于可用性没有得到任何响应。

不幸的是,只有这一部分符合我们的要求,没有其他选择。

请分享 此部件50样本的可用性。 我可以从美国或印度采购。

谢谢,

罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,罗纳克,

    这个论坛是针对技术问题的,因此很遗憾我无法为您提供样片帮助。 如果您给我一个原理图和一些应用背景,我可能会找到一个供您采样的替代部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前有超过85,000台设备可用: ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TXS0104ERGYR 问题到底出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。 我会从这里采购。