This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:MDC 和 MDIO 的电平转换器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074915/txb0302-level-translator-for-mdc-and-mdio

部件号:TXB0302
“线程”中讨论的其它部件: TXS0102LSF0102

您好,

对于 MDC 和 MDIC,TXB0302是否可以用作3.3V 至2.5V 之间的电平传输器?

我的客户想知道 TXS0302是否可以用作 MDC 和 MDIO (如 TXS0102和 LSF0102)的级别转换器。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TXB 无法与所需的上拉电阻器配合使用。