Other Parts Discussed in Thread: TXB0302, TXS0102, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXB0302 “线程”中讨论的其它部件: TXS0102, LSF0102
您好,
对于 MDC 和 MDIC,TXB0302是否可以用作3.3V 至2.5V 之间的电平传输器?
我的客户想知道 TXS0302是否可以用作 MDC 和 MDIO (如 TXS0102和 LSF0102)的级别转换器。
谢谢你。
JH