This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 耐辐射 Dgibot

Guru**** 2552590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-EP, TPL1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074811/rad-tolerant-dgipot

“线程”中讨论的其它部件:TPL0102-EPTPL1401

您好,

我想知道 TI 是否在空间产品组合中获得了耐辐射数字控制电位计(DCP)

此致,

卡金杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会。你能得到的最好的是 TPL0102-EP。

    实际应用是什么? 可能可以使用交换机或 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我们正在寻找适合高海拔航空航天应用的 DCP,该 DCP 应能适应 SEU/MBU。 我在市场上登记的所有数据收集平台都有一个易失性存储器(寄存器)来保留刮水器位置值。 因此,我们正在寻找一个耐辐射/耐受 DCP,或者一个具有刮水器位置的 DCP 直接从非易失性存储器更新,因为非易失  性存储器对 SEU/MBU 的影响最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有无挥发内存的 DCP 仅在开机或由控制器触发时加载设置(例如,TPL1401的寄存器 D3中有 NVM 重新加载位)。 因此,您也可以使用具有挥发性内存的 DCP,并定期从控制器更新它。

    我建议您更换电路,使其与空间额定 DAC 配合使用。