This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:数据速率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1, SN74AUC245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079056/sn74axc8t245-q1-data-rate

部件号:SN74AXC8T245-Q1
线程中讨论的其它部件: SN74AUC245SN74AXC8T245

您好,

你好。

客户希望在具有1.8V 至1.8V 转换的 RGMII 应用中使用 SN74AXC8T245-Q1。

数据表中提到的数据速率是“从1.8V 转换为3.3V 时,最高支持380 Mbps”。

客户在将1.8V 转换为3.3V 时未找到数据速率。

请向我们提供这些信息。

每个 RGMII 线路所需的数据速率为250Mbps (最小)。

此收发器是否符合这些要求?

请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1.8 V 至1.8 V 不是真正的转换。 我建议为此设置缓冲区,我会将您的线程移到逻辑组,逻辑组可以帮助您找到合适的缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我建议使用 SN74AUC245,因为它能以1.8V 的速度提供最快的操作。

    恐怕我不是 RGMII 规范的专家-客户需要确定该设备是否能为其系统提供所需的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    事实上,就我们的应用而言,我们没有进行水平翻译。
    这包括使用组件 SN74AXC8T245 (-Q1)在2个域(电压级别相同)上执行隔离。
    为了简化操作,我们需要了解 SN74AXC8T245 (-Q1)组件的最低数据速率,电压级别为1.8V。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray,

    不能,我认为 SN74AXC8T245-Q1器件在1.8 V 时不能满足 RGMII 的要求。RGMII 具有非常严格的计时参数,难以满足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    您是否有符合我们建议的需求的参考资料:
    -RGMII 信号从1.8V 转换为1.8V (250Mbps)?

    正如我所说,我们需要将 RGMII 从1.8V(VCCA)转换为1.8V(VCCB)。 两个功率域 VCCA 和 VCCB 的电平相同,但电流来源不同;因此,我们需要一个具有2个电源参考(隔离)的缓冲器。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.8 V 电源,SN74AUC245接受1.17 V 至3.6 V 之间的任何输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray,

    不,我不确定我们是否有适合此应用的设备。 您能否详细阐述两个电源域之间的隔离需求? 这可能仍是可以通过缓冲来实现的。