This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:数据表中的 YZP 针脚分配和 Ultra Librarian

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079991/sn74lvc1g32-yzp-pin-assignment-in-data-sheet-and-ultra-librarian

部件号:SN74LVC1G32

您好,

我正在使用  SN74LVC1G32YZPR (DSBGA (YZP))

并检查了 Ultra Librarian 的数据表和土地模式中的针脚分配情况。

任务似乎不同。  

例如,

数据表中的引脚 C1为“GND”

但 引脚 C1在 Ultra Librarian 中是"A"。

这是我的误解吗?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您认为这两个问题不一致是正确的。

    数据表是设备的官方规格,请使用数据表中所述的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 我同意你的意见。
    我使用实际设备评估了针脚分配,并检查了数据表是否正确。
    我要求超级图书管理员解决这一差异。
    我关闭了此案例。