This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:为什么 DSBGA 封装在 A3而不是 A1上有标记

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079810/txs0104e-why-the-dsbga-package-has-marking-on-a3-and-not-a1

部件号:TXS0104E

您好,

我的客户及其 CM 的丝网有问题,并且担心包裹上的 DSBGA 标记。 ZXU 和 NMN 封装为什么在 A1上有顶部侧标记点,而 YZT 封装在 A3上有顶边标记点,这是否有任何标准?他们 正在寻找这种情况的原因,以便我将来在制作印花和丝网时可以继续注意这一点。

谢谢,

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图5-2和5-3所示,圆点和所有引脚实际上处于同一位置。 唯一的区别是 NMN 和 YZT 软件包对行和列使用不同的编号方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    这是问题的。 为什么我们决定使用不同的编号方案,其中 A1不再是顶部标记点所在的位置,有没有理由或有理由这样做?

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    这不是关于翻译部件的技术问题,而是与 TI 的封装相关的问题,我对此没有答案。  推理可能很简单,就像制造工厂做了不同的事情一样。 如果确实需要此答案,我建议客户 支持, 因为他们可能会让您与做出这些决定或可能有更多推理信息的合适人员联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迪伦的额外见解。

    约翰