This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:部件标记查找问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079741/sn74avc32t245-part-marking-lookup-problems

部件号:SN74AVC32T245

您好,

由于市场问题,我必须仔细查看 SN74AVC32T245ZKER 的库存

 使用 https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

SN74AVC32T245ZKER 不再起作用,但我所说的数据表标记为“WY245”,这也不起作用

我已经取得了一些我认为是这些零件的库存

但到达时,他们被标记为 WR245,这再次不起作用

如果能帮助您了解将 WR245标记为什么,我们将不胜感激

TA

布鲁斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WR245是 SN74AVCH32T245ZKER (带总线保持输入)的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    魔术-谢谢

    如果零件标记查找仍能找到这些零件...

    谢谢,

    布鲁斯。