This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:数据输入上的施密特触发器

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079143/sn74lxch8t245-schmitt-triggers-on-data-inputs

部件号:SN74LXCH8T245

数据表(SCES917B–2019年12月–2021年3月修订)在第1项中说明了功能"施密特 触发器控制输入允许慢速或嘈杂的输入"。
但施密特在数据输入上触发的情况如何? 它们存在于功能方框图中,但描述中没有明确提到这一重要功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件表 明确指出 ,数据输入具有 VIH/VIL 规格,这意味着没有保证滞后。

    显然,功能方框图不应显示数据输入的施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    我能得到一个没有“明显”的准确答案吗?

    附注:任何“真实”施密特触发器设备也具有 VIH/VIL 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高离子,

    让我看看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高离子,

    数据输入上没有施密特触发器。 功能方框图不正确。 我会更新它。

    数据输入具有 VIH/VIL 规格,我们将这些规格用于标准输入。 当输入具有施密特触发器时,它们具有 VT-+和 VT--规格以指示滞后。  

    此致,

    卡兰