Other Parts Discussed in Thread: TWL1200, TXS0206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXS0206A “线程”中讨论的其它部件:TWL1200, TXS0206
大家好,团队
我的客户需要3.3V 50MHz SDIO 驱动器,
我看到你们中的许多人都在提议电压转换器,如 TXS0206或 TWL1200,
但这些翻译和缓冲器不是吗? 他们能否实现驱动程序功能?
谢谢