This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-Q1:用于 SPI 的长距离

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079688/sn74lvc125a-q1-for-long-distance-of-spi

部件号:SN74LVC125A-Q1

大家好,团队

是否可以使用缓冲器(如 SN74LVC125A-Q1)与主从电缆之间的3m 电缆进行 SPI 通信?  

或者,您能否推荐用于3m SPI 传输(2通道 x 4线 SPI)的任何汽车设备?

 

谢谢,

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 是具有最强输出的逻辑系列。 但是,对于单端信号而言,3 m 可能太长,无论如何,电缆的总电容会限制可实现的速度。

    这可能是可能的,但您必须使用示波器检查信号质量。

    如果 LVC 缓冲器不起作用,请考虑使用 LVDS 或 RS-422等差分信号。