This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74 CAN't 触发并在低 VCC 时掉线

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079137/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74-can-t-trigger-and-drops-out-at-low-vcc

部件号:SN74LVC1G74

您好:我们采用 了 SN74LVC1G74DCU 的设计,如图所示。 它基本上是一个电源开/关切换。 原理图中的所有 IC 均由电压变化的蓄电池供电。

当电压为2.9V 或更高时,U2 SN74LVC1G74DCU 可以通过按钮触发开/关。

但是,在2.8V 及更低的电压下,U2无法触发(即 Q 不会过高)。 但它在打开时会触发(即 Q 变为低位)。

当 U2以2.9V 及更高的电压触发时,当我们将蓄电池电压向下移动至2.42V 时,它将保持开启(Q=高)。 换言之,U2以2.42伏的电压自动关闭。 U3保持打开(重置\=不活动),直到蓄电池电压为2.32V。 当我们将电池移回2.42V 时,U3 MAX6336U24会立即恢复运行(重置\=不活动)。 但 U2 SN74LVC1G74DCU 只有在电池电量为2.9V 时才能触发。

U3 MAX6336U24应在电压为2.4V 或较低时重置。测量值2.32V 在容差范围内正常。  

但 U2 SN74LVC1G74DCU 的工作电压应低至1.8V。 为什么它以2.42V 的电压下降,并且在任何低于2.9V 的 VCC 时不能触发?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑一些电压下降。 发生这种情况时,您能否显示至少 VCC 和 CLK 的示波器轨迹?

    交换机不会被取消。 如何防止双边?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,谢谢你的帮助。

    我们使用台式电源测试了 PCB,以消除任何电池问题(容量,电压降,高阻抗等),并轻松调整电压。 很抱歉,我没有提到这一点。

    由于 PCB 房地产问题,我们没有建立起一个弹跳电路。 而且,我们有点期待,但实际上并没有体验到它。 我们认为这不是一个与此低压问题相关的问题,因为它在2.9V 及更高的电压下工作正常,当 触发器不在较低电压下触发时,按钮信号(在 SN74LVC1G74DCU 的 D 上)工作正常。

    我们首先认为这可能是 U3 MAX6336US24的问题。 其重置电平2.32V 非常接近 U2的黑色2.42V。 因此,我们监视了它的重置\ PIN。 稳定。 即使故障发生在2.3到2.4V 之间,它也无法解释  U2 SN74LVC1G74为什么不能在其他电压(2.5V,2.6V,2.7V,...,2.8V)上触发,而这些电压又远离 U3的重置电平(随后被监控稳定)。

     U2 SN74LVC1G74上的标记为 N74Q。 我们怀疑这是一款具有所有行为的5V 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SN74LVC1G74的工作电压降至1.65V -在全球数百万个系统中。 离开工厂的每台设备都经过测试,并在发货前正常工作。

    问题很可能与您的应用程序有关。

    发生这种情况时,您能否共享 VCC,输入和输出信号的范围画面? 最好采用100ns / div 的时间尺度。