This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:PSpice 模型中缺少参数 MAXICC

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079247/sn74ahct1g125-q1-missing-parameter-maxicc-in-pspice-model

部件号:SN74AHCT1G125-Q1

早上好,  

我在 TINA 使用 SN74AHCT1G125-Q1的 PSpice 模型。

当我尝试添加组件以创建新宏时,我收到以下错误消息,指出缺少参数:

有人解决了这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要解决此问题,只需在任何文本编辑器中打开模型,并将“.Param MAXICC = MAXICC”行替换为“.Param MAXICC = 10U