This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:如何检查或验证缓冲区是否损坏或无法正常工作

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078252/sn74lv244a-how-check-or-verify-the-buffer-is-damaged-or-not-functioning

部件号:SN74LV244A
“线程:测试TINA-TI”中讨论的其它部件

大家好,

下面是 TI 74LV244的以下缓冲 IC。 如何检查芯片是否损坏或数据是否正在通过? 如果有任何帮助方向,我们将不胜感激

谢谢,

WJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向输入应用更改信号,并检查输出是否跟随。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    感谢您的回复。  您认为我是否可以将不断变化的信号用作 Vcc 和 GND 作为输入并检查输出

    谢谢,

    WJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要关闭芯片电源? 接地端的电压决不能大于任何其他针脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    这就是我希望做的事,这是否是一个问题? 如果有任何其他想法,我们将不胜感激

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WJ 您好,

    测试时,所有未使用的输入都应在 VCC 或 GND 端接。 未使用的输出应保持断开状态。

    您需要将1Oe\和2Oe\拉至 GND 以激活输出(除非您要测试高阻抗模式,否则看起来不需要)。

    如果电源为3.3V,您的输入信号应从0V (低)变为3.3V (高)。

    您可以使用1kohm 电阻隔板加载输出,以查看输出是否较弱-弱输出将无法完全驱动到导轨。 我在 TINA-TI 模拟中附加了一个示例电路,以便您可以看到预期的操作。

    LV244_Test-Circuit Example.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃姆雷斯,

    感谢您进行  TINA-TI 模拟,我 以前从未使用过 TINA-TI 模拟。 这一例子非常有帮助。  如果没有太多的麻烦,我尝试将.TSC 示例用于 Tina,但我很难显示图形。  您是否会向我展示您用于瞬态的设置?  (分析>瞬态>启动显示=0 >结束显示=2US)>单击确定。)

    谢谢,

    WJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需打开文件并运行瞬态分析即可对我有效。 您的困难到底是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 我明白了。