This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:Q 和 Q bar CAN't 的电压不会降至0V

Guru**** 2384630 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4047B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077720/cd4047b-the-voltage-of-q-and-q-bar-can-t-not-drop-to-0v

部件号:CD4047B

尊敬的团队:

我们非常感谢您的大力支持!

我们的客户使用 我们的 CD4047B 来设计随附的逆变器,

Q 和 Q bar 的电压不能降至0V (2V),请参阅以下波形。

我可以知道为什么电压不能降至0伏?   

  

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    我真的无法从你的示波器镜头中得到太多的评价-我假设你在谈论蓝痕,我还假设它是在“INA”上测量的。  按照您所展示的时间尺度(我想每刻度约1us),对于~4US ,它似乎在~2V 水平上下降,但如果有更多的时间,我会期望它完全放电到0V。

    INA 的放电路径中似乎有2个串联二极管,因此我希望这表明放电速度非常快,达到2伏左右,然后随着时间的推移慢慢放电到0伏。  

    您可以直接测量 CD4047B 的输出(R251或直接测量设备引脚10)吗? 输出是否从~0V 切换至~12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    我们感谢您的大力支持!

    请参阅下面的更准确的解决方案。 当信号小于2V 时,不能直接将振荡器输出拉低。

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,C123需要一些时间才能释放。

    (当 Q217关闭时,Q218的门是浮动的。 这是要做的吗?)

    波形显示,高电平输出未达到12 V。电源电压是否较低,或者是否有下拉信号?