This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:输入电压 VI ABS 最大值

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078754/sn74ahc14-input-voltage-vi-abs-max

部件号:SN74AHC14
“线程:ABS”中讨论的其它部件

您好,支持团队,

我的客户询问以下问题,您能提供支持吗?

*数据表显示了0伏至5伏的建议条件。 这是否意味着即使没有 Vcc 也可以应用 VI? 客户希望仔细检查。

*数据表显示,六的 ABS 最高额定值为-0.5V 至7V。 这是否意味着即使没有 Vcc,VI 也能支持7V 额定值? 客户希望仔细检查。

谢谢,

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件表告诉您设备何时可以正常工作(具有指定的电气特性)。
    绝对最大额定值表告诉您设备何时不会损坏。

    建议的工作条件表要求最小电源电压为2 V。它没有对电源关闭状态做出任何说明。

    如果电源电压介于−0.5 V 和7 V 之间,绝对最大额定值表可确保输入不会因高达7 V 的电压而损坏。这包括断电状态。

    另请参阅 [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯-圣

    感谢您的及时支持。 请允许我确认,我认为您的意思是,在 VCC=0V 时,如果 VI 低于 absmax 7V,则没有问题,这是否正确?

    谢谢,

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。