This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:需要帮助进行"更高"当前驱动器功能更换

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TCA9517, TXU0304, TXU0104, PCA9306, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078450/txs0108e-needed-help-for-higher-current-drive-capability-replacement

部件号:TXS0108E
线程中讨论的其他部件:SN74LVC8T245TCA9517TXU0304SN74LX8T245TXU0204TXU0104PCA9306TCA9803

目前,我正在使用2个 TXS0108 AS LLC,从3.3V 电平 MCU 到5V (VDD)电平外设,用于1xI2C,2xUART,1x1-Wire  和7个仅输出信号(在第二个 IC 上)。

不幸的是,它无法可靠地工作。 根据我观察到的情况:

  • I2C 工作正常
  • 1线尚未测试
  • UART 外围 TX -> MCU RX,MCU 接收垃圾 信息
  • UART MCU TX ->外设 RX,外设接收正确字符
  • UART 和怠速时的输出信号电压降至约3V。

TXS 数据表指出,它只有几个 uA 驱动器功能(不是真正的驱动功能)。 假设外围设备需要1-5mA 电流输入的顺序,我的问题是:

  1. 这种行为是由转换后的电压过载导致电压降和信号问题导致的,这是否正确?
  2. 对于仅输出信号,我正在考虑用 SN74LVC8T245替换 IC,它是否是正确的选择?
  3. 是否有用于替代具有更高电流驱动能力的 I2C,UART 和1线的 TSX 的选项? 考虑到 UART 是单向的,I2C/1-Wire 是双向的,我不介意转换器 IC 是否需要分离。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有漏极开路输出,因此无法输出太多电流。

    I²C Ω 和1线使用漏极开路信号,因此 TXS 应该正常。 TXS 是无源开关,因此您可以考虑像 TCA9517这样的 I²C 缓冲器。

    对于其他信号,您应该使用缓冲转换器,如 SN74LVC8T245/SN74LX8T245或 TXU0104/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和建议。 所提到的部件确实满足了我的要求,我将使用 SN74LVC8T245作为一般输出信号。 不幸的  是,TCA9517和 TXU 系列在我最近的经销商处没有库存,但我发现了 TCA9803和 PCA9306。

    1. 它是否可以用于所有通信信号? (I2C,1线,UART,假设1mA <=IOX<=3mA)
    2. TCA 和 PCA 数据表中提到的通过电流开关(iPass)和连续信道电流的定义是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803和 PCA9306专为 I²C Ω 设计,具有漏极开路输出。

    我提到的所有翻译员都可以直接从 TI 获得。