This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:拉电压检查

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078706/lsf0204-pull-up-voltage-check

部件号:LSF0204

大家好,团队

客户计划在其设计中使用 LSD0204,他们已经完成了原理图。 我检查了它,得到一点要与你确认。  

当参考电压 VREF_A 为1.2V 时,一侧的电压高达1.8V 是否正常? 不确定这是否适用于此零件。

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是可以的。

    两侧的拉电阻器都可以接通任何电压;唯一的限制是 VREF_A 是最低电压。