This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:频率参数

Guru**** 2510255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078606/sn74lvc16t245-ep-frequency-parameter

部件号:SN74LVC16T245-EP
“线程”中讨论的其它部件: SN74AVCB164245-EP

大家好,团队  

希望使用 sn74lvc16t245-EP 在以16MHz 运行的时钟上执行电压转换,并使用该时钟计时的数据。 本部分适用于将16MHz 时钟和数据从1.8V 转换为2.5V

并从2.5V 恢复到1.8V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;这些参数在数据表限制内。

    您还可以使用 SN74AVCB164244-EP,该产品针对较低的电压进行了优化。