This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:VDD 关闭时的 OE 情形

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078624/sn74lvc1g126-oe-when-vdd-is-powered-off-scenario

部件号:SN74LVC1G126
“线程”中讨论的其它部件: SN74LVC244A

大家好,团队  

SN74LVC1G126的快速问题。

如果在关闭 VDD 电源时 OE 引脚由偏置3.3V 驱动,则芯片是否有任何潜在损坏? 对于 SN74LVC244A,我有相同的问题,但这略有不同,因为 OE 处于低活动状态。

感谢你们的帮助!

谢谢你,  
德拉尼