This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80-Q1:输出问题和连接检查

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078350/sn74lvc1g80-q1-output-issue-and-connection-check

部件号:SN74LVC1G80-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,团队  

我的客户正在外部连接 SN74LVC1G80-Q1,但设备输出(Q)端没有输出,请帮助您检查其连接是否正确? 谢谢(红色标记的部件是外部 SN74LVC1G80Q1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “无输出”意味着什么? 针脚4的电压是否错误,或者根本没有电压? 当时钟边缘上升时,输出是否会发生变化?

    如果 P6.5输出处于活动状态,则会覆盖/Q 输出。 您能否显示引脚1,2和4的示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    我会要求客户测试引脚1/2/4波形。 顺便提一下,我与客户讨论他们的/Q(/Q )根本没有电压,您是否意味着如果 P6.5输出始终保持高电平,那么/Q( Q )输出也会很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有连接到 P6.5,输出将在 CLK 的每个上升边缘切换。 但是,当 P6.5输出固定值时,输出将永远不会改变。