This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:电平转换 I2C 和 PWM 信号从3.3V 到1.2V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, SN74AUC1G125, LSF0102, LSF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078266/lsf0204d-level-shift-i2c-and-pwm-signals-from-3-3v-to-1-2v

部件号:LSF0204D
线程中讨论的其他部件: SN74AUC1G125LSF0102LSF-EVM

大家好,团队

我正在设计一个用于电机驱动器 IC 的 EVM。 在我的 EVM 中,我有一个 MSP430,它输出 I2C 信号(SCL 和 SDA)和 PWM 信号。 所有三个信号的逻辑电平均为3.3V。 我想检查 LSF0204D 是否能将所有三个信号从3.3V 电平转换为1.2V。 如果  LSF0204D 不能满足这些要求,您能建议其它零件吗?  

输出处的1.2V SCL 和 SDA 线路将有一个外部上拉电阻器。  

此致,

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LSF0204D 将工作。

    唯一的替代方案是将 LSF0102和缓冲器与过压容限输入(如 SN74AUC1G125)结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。 是否有用于 LSF0204D 的 EVM?  如果可用,您可以共享 EVM 的部件号吗?

    此致,

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查 LSF-EVM 是否存在,请查看 LSF0204D 网页。