This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:逻辑论坛

Guru**** 2766105 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078134/sn74gtl2003-logic-forum

部件号:SN74GTL2003
“线程”中讨论的其它部件:LSF0108

您好,Team,

让我澄清我的理解。

如果 vsrer=1V,vgref=vdref=3.3V,SX 和 Dx 上拉电源是否可以在1V 至5V 的电压下使用?  

我想检查 SX/Dx 上拉电源是否可以在更高的 Vgef 上使用。  

此致,

萨托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VGREF/VDREF 未直接连接到3.3 V;200 kΩ 电阻器会降低一些电压。

    无论如何,您可以拉至任何电压;唯一的要求是 VSREF 是最小的电压。

    出于实际目的,此设备与 LSF0108相同;请参阅 [FAQ] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    此致,

    萨托