This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4046A:模拟模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A, CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078227/cd54hc4046a-simulation-model

部件号:CD54HC4046A
“线程”中讨论的其它部件:测试SN74LV4046ACD4046B

TI 是否为其 HC4046系列 PLL 提供了模型?    

Thx,

罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    不,我担心我们没有4046零件的模拟模型。 现在,这些都是用于发展的“原型”。

    在设计方面,我是否能够提供一些特别的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    感谢您的回复。  您只说原型是什么意思?  它们不应该用于新设计?   我正在寻找一款能在400kHz 范围内工作的 PLL,它具有或不具有集成 VCO。  有什么建议?

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其 PFD 必须具有推挽式充油泵输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rob,

    [引用 userid="390894" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078227/cd54hc4046a-simule-model/3990854#3990854"]您的意思是仅原型?

    我的意思是说没有模拟模型,所以你必须建立一个原型来测试你的设计。

    [引用 userid="390894" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078227/cd54hc4046a-simule-model/3990854#3990854"] 我正在寻找一种 PLL,它将在400kHz 范围内工作,并具有或不具有整体 VCO。  有什么建议?

    4046将在400 kHz 时工作。 需要注意的一点是,这是一个逻辑设备,因此您的输入和输出应该是方波。 我看一下 SN74LV4046A,因为这是最现代的选择。

    [引用 userid="390894" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078227/cd54hc4046a-simule-model/3990855#3990855"]必须具有推拉式充电泵输出的 PFD。

    4046至少有2相比较器(CD4046B 有2,CD74HC4046和 SN74LV4046A 有3)。

    尽管我建议使用'LV4046, CD74HC4046的数据表要好得多,是使用 LV4046进行设计的很好的资源。

    所有这些器件都有推挽式输出,但它们都不包含充电泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4046B 如何?   使用不带充油泵的 PLL 是否存在缺点。 充油泵将向 LF 加注一个电压以控制 VCO。 我要做的是拉动 PFD 输出以诱导 VCO 的相移。  使用充油泵,我可以向 PLL 输出中注入电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你在谈论射频(正弦波) PLL,我在谈论数字逻辑 PLL (4046)。 它们是相似的,但我的主要专长是后者。

    CD4046B 设计用于15V 操作,但工作电压为3V 至18V。 如果我使用5V 或更低的逻辑工作,我会选择 SN74LV4046A。

    此设备将使用 LPF 将相比较器的脉冲链输出基本转换为控制 VCO 的直流信号。 你可以使用模拟气囊电路来修改它,但这不是我以前见过的。