This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08-Q1:转换率影响

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1078226/sn74hcs08-q1-slew-rate-affect

部件号:SN74HCS08-Q1

嘿,团队,

我的客户有一个问题,如下所示。  您能帮助打破流速对浇口操作的影响吗?

“我们对 SN74HCS08-Q1零件的转换率有疑问。 逻辑门输入的转换速率是否会影响门的正时或功能?”

谢谢!

最佳
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入转换速率的唯一影响是输入电压超过切换阈值的时间。 但一旦发生这种情况,输出的传播延迟总是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为他们担心一些“超快”逻辑门会进入振荡状态,从而导致短路影响。 您是否见过/听说过 任何零部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有没有施密特触发器输入的 CMOS 设备都可能发生这种情况;请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?