This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:与 TXB0104的主要区别

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077845/txb0304-main-differences-with-txb0104

部件号:TXB0304
在“线程”中讨论的其他部件: TXB0104TXU0304TXU0104TXU0204

大家好,团队

我的客户在现有 MP 设计中使用我们的 TXB0304,并且面临着短缺。 他们正在寻找一种引脚到引脚的替代方案,他们可以考虑使用良好的电源,并看到我们的 TXB0104在 TI 商店中有电源。 我只是想检查 VCCA 和 VCCB 范围之外的其他差异是否是一个主要差异,而 VCCA 小于或等于 VCCB 的差异是否是另一个主要差异,您能否检查 并验证客户是否需要考虑其他关键差异?

谢谢!  

巴西,

阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0104具有更高的输出阻抗,这意味着它无法驱动更高的(电容)负载。 长迹线,连接器或电缆可能出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alfred,

    除了克莱门斯所说的内容,这也与可实现的数据速率有关。 TXB0104的最大数据传输速率较低。 根据信号类型及其方向性,我还建议您查看 TXU0104,TXU0204和 TXU0304。 这些是固定方向设备,而不是自动方向感应,但如果您使用的是 UART (TXU0204)或 SPI (TXU0304)等转换器,则可以满足这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯和迪伦,

    感谢您的反馈! 客户正在将 其用于需要转换电平的 SPI 总线。  

     TXU0304是否能起作用?  它可以进行双向通信吗? 从我的检查来看,它有一个方向的固定引脚,另一个方向的固定引脚。  

    谢谢!  

    巴西,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通 SPI 确实有单向信号。 只有当信号使用第四个通道时,TXU0304才是 P2P。