This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102会影响 I2C 通信

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9800, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077778/txs0102-txs0102-affect-i2c-communication

部件号:TXS0102
“线程”中讨论的其它部件: TCA9800LSF0102

TXs0102在 I2C 上执行电平转换,当时钟和数据开关发生尖峰时,会导致通信故障。 如何解决这一现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何足以造成危害的峰值。

    无论如何,这看起来像 SCL/SDA 迹线之间的去耦或串扰不足。 您是否使用过任何电缆? 您可以增加 n ü I²C 轨迹之间的距离,还是在它们之间放置一个接地轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是, 电缆 大约为20 厘米。 但是  ,如果不使用 Txs0102,则信号是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 专为高速信号而设计,可产生快速边缘。

    如果无法减少该电缆的串扰,请使用较慢的转换器(如 TCA9800)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yvan,

    要向 Clemens 建议添加内容,您还可以使用同时支持 I2C 转换的 LSF0102设备。 它缺乏边缘速率加速,因此可能不会面临相同的串扰问题。