This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:输出上升时间跨-55到120C

Guru**** 2504055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077884/sn74ahc1g08-output-rise-time-across--55-to-120c

部件号:SN74AHC1G08

您好,

我正在寻找温度范围(-55至120C)的输出(100pF 或1nF)的 t_Rise 规格,25C 时的典型温度似乎<1.5ns,但想知道这是否仍低于3ns。

最好使用表格或图表。

谢谢你。

此致,

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    我担心我没有这方面的数据,因为该设备没有包括过渡时间规格。

    输出转换时间将随着加载而线性扩展。 我建议不要超过70pF (直接连接到输出),因为该设备的额定负载仅为50pF。 如果电阻大于该值,我会添加一个串联电阻,以防止电流过大。

    IBIS 模型给出了15 pF 负载的过渡时间范围:

      

    这是用50欧姆负载进行的,这也是为什么您看到电压偏移量较大的原因。

    角(蓝色和红色)包括温度和工艺变化(分别为最强和最弱),因此它应该为您提供一个良好的过渡时间范围,至少在15pF 载荷下。

    我们预计在更高负载下会出现相同的%变化,并与负载电容保持线性关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢埃尔梅斯,

    这就是我需要的!

    此致,

    阿尔贝托