This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125:SN74AHC125的最大数据速率

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077691/sn74ahc125-the-max-data-rate-of-sn74ahc125

部件号:SN74AHC125

您好,

  SH74AHC125可支持的最大数据速率是多少?

  是否有任何应用或情况限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择小逻辑 显示单电源闸门的官方频率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    2Π 工作频率的估计方法是使用 f =1/M Ω*2.2RC 查找上升时间。  负载电容为15pF,负载电阻为100kOhm,最大数据速率约  为48 MHz。  

    此致,

    塞巴斯蒂安