This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:SN74LVC2G14

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077428/sn74lvc2g14-sn74lvc2g14

部件号:SN74LVC2G14

您好,

在德州 PSpice 模型的官方网站上提供扩展名为.cir 的模型,我将该文件转换为扩展名为.lib,然后通过 PSPICE 模型编辑器将.lib 文件转换为.olb,以便我可以将该文件用于 OrCAD PSPICE 模拟。 当我运行此模型时,它不会用作逆变器。 请帮我解决这个问题。 我正在附上电路图和模拟结果。

此致,

阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    您将电压源连接到输出(Y)并探测输入(A)。 尝试换用这两种方法,如果您仍有问题,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特,您好!

    这可以解决我的问题。 我想再问一个问题。

    请参阅数据表中的下图,为 VCC =4.5V 和 VCC=5.5V 提供了 VT+,VT-和 DeltaVT 的值。 但我希望 VCC =5V 的值能在这方面帮助我吗? 如果有一些计算结果,以便我可以使用数据表中提到的值找出 VCC =5V 的值。 请同时附上该计算结果。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    5 V 在5.5的10%范围内,因此您可以毫无问题地使用这些值。 但是,如果您需要更准确的数字,可以参阅此常见问题中有关内插值的内容。

    e2e.ti.com/.../faq-what-method-is-best-used-for-estimating-specification-values-between-those-given-in-the-datasheet