This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:Delta ICC 说明

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077471/sn74lvc2g00-delta-icc-clarification

部件号:SN74LVC2G00

您好,团队,您能在以下方面提供帮助吗? 谢谢!

表7.5

1) 在 SN74LVC2G00数据表中,有 IC 和增量 ICC。  什么是 deltaICC?  它是否应该添加到 ICC 值以计算总功耗?

2)是每个包裹还是每个登机口的 ICC 和增量 ICC?

 

 

 产品文件夹; https://www.ti.com/product/SN74LVC2G00

数据表: https://www.ti.com/product/SN74LVC2G00 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,

    1)数据表中的增量 ICC 值是输入电压不在 GND 或 Vcc 时电源电流的增加。 如果 Vcc 或 GND 的电压读数超过0.6V,则必须将增量 ICC 添加到数据表中的 ICC 值中,以计算总功率消耗。

    2) ICC 和增量 ICC 为每个输入,每个 栅格为两个。  

    此致,

    塞巴斯蒂安