This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:脉冲持续时间与计算不匹配

Guru**** 2521080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076758/sn74lv123a-pulse-duration-does-not-match-calculation

部件号:SN74LV123A

您好,

我想用 IC 作为单声道波形,脉冲宽度为1us。 根据数据表中的公式,第15页和图12应该可以使用 Rt=1k 和 CT=1nF。

请参阅下面的 PSpice 模拟结果...>300us

我做了什么错误或模型有故障?

谢谢,致以诚挚的问候,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    您的计算是正确的-您预计将从真实设备获得1us 脉冲。 我看到你正在使用模拟。 您是否已阅读模拟模型注释?

    我猜测您正在使用我们网站上提供的 PSpice 模型。 其中包括以下注释:

    *****************************************************************************
    * Notes: 
    * 1. The MODEL IS INTENDED FOR 5V OPERATION AND REFLECTS THE PULSE DURATION 
    *    AS SHOWN IN FIGURE 6 OF THE DATA SHEET.
    * 2. THE MODEL MAY NOT MEET THE OTHER DEVICE PARAMETERS. 
    * 3. THIS MODEL IS INTENDED FOR USE IN CADENCE V16.2 AND ABOVE WITH 
    *    AUTOCONVERGE ENABLED. IF AUTOCONVERGE IS NOT USED, THE SIMULATION 
    *    WILL LIKELY HAVE CONVERGENCE ERRORS.
    * 4. THE VALUES OF R_EXT AND C_EXT IN THE SCHEMATIC MUST BE ENTERED AS 
    *    PARAMETERS VIA THE PARAMS STATEMENT IN THE .SUBCKT LINE BELOW. 
    *    IF THIS IS NOT DONE, THE MODEL WILL GIVE INCORRECT RESULTS.
    * 
    *****************************************************************************

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    感谢您的快速回复。 同时我也发现了这一点;-)我使用了 PSpice 提供的模型,如下所 示

    而产品页面中的模型看起来像

    这很容易找到正在发生的事情。

    此致,

    汉斯