This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:电源电压

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC244, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077293/sn74lvc244a-supply-voltage

部件号:SN74LVC244A
“线程”中讨论的其它部件:ABSSN74AC244SN74LVC2G125

您好,Team,

虽然电源和输入电压的指定值与 ABS 最大额定值中的值完全相同,但我想知道为什么在建议的工作条件下,电源的指定值为3.6V,而 Vin 的指定值为5.5V。

问题:是否允许5V 电源电压无任何问题?

谢谢,致以诚挚的问候,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用5 V 电源时,设备不会损坏,但电气特性不再得到保证。

    (我怀疑唯一的区别是,当多个输出同时切换时,输出的振铃太多。 这可能比 SN74AC244更糟。 但同样,也没有保证。)

    小逻辑器件(例如 SN74LVC2G125)的工作电压为5 V