This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC74:CD74HC74故障模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077239/cd74hc74-cd74hc74-failure-mode

部件号:CD74HC74
“线程:SN74LVC1G80”中讨论的其它部件

我对 CD74HC74M D 类触发器的可能故障模式有疑问。

建议在16MHz 晶体振荡器的输出上使用翻转法,将时钟频率降低到8MHz。

但是,CD74HC74M 的潜在故障模式存在问题,即 CLK 输入和输出 Q 之间短路,导致时钟速度不理想。

您是否有关于此设备可能出现的故障模式的任何信息,特别是上述短路故障是否可行? 如果是,是否存在相关的故障率/概率?

如果您能提供任何信息,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法对故障模式做出任何保证。

    但是,典型故障是输入或输出引脚短路到 VCC 或接地。 我看不出来只有 CLK 和/Q 之间的隔离如何才能在不损坏许多其他内部迹线/组件的情况下分解。 唯一可信的故障模式是0 Hz 输出,或8 MHz 输出信号较弱。

    (SN74LVC1G80将更便宜,更小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这回答了我的问题。 非常感谢。