This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC139A:139A-yo 驱动器容量

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC139A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1077122/sn74lvc139a-139a-yo-drive-capacity

部件号:SN74LVC139A
“线程”中讨论的其它部件: SN74LVC244A

你好,员工

SN74LVC139A 的1Y0 (4针)控制2个 SN74LVC244A 的1OE 和2OE。

1Y0→Device1-1OE 和2OE+Device2-1OE 和2OE

此连接是否有问题?
由于 LVC244A 的 OE 终端容量未在数据表中说明,我担心它是否可以由139A 的 YO 驱动。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.5节中将任何数字输入(包括/OE)的特性指定为 II 和 CI

    139的输出电流为24 mA。 244的最差输入电流为20 µA。 所以理论上讲,粉丝是1200。