This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:用于 SN74AC14或 SN74AC 系列 IC 的 IBIS 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC14, SN74AC04, SN74AC86, SN74AC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076804/sn74ac14-ibis-model-for-sn74ac14-or-sn74ac-series-ic

部件号:SN74AC14
“线程”中讨论的其它部件: SN74AC04SN74AC86SN74AC245

大家好,团队  

我的客户需要 SN74AC14的 IBIS 模型,它是否可用? 我在 TI.com 上找不到它。

如果 SN74AC14的 IBIS 模型不可用,SN74AC 系列 IC 是否有 IBIS 模型?

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    AC14目前没有 IBIS 模型,但有以下 AC 系列设备的模型:

    SN74AC04

    SN74AC86

    SN74AC245.

    我建议使用 SN74AC04,因为它应该与 AC14中的输出驱动器最匹配(它们可能相同)。