This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:Tina 型

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076936/sn74lvc1g175-tina-model

部件号:SN74LVC1G175

您好,

如何转换 HSPICE 或 IBIS 模型 ,以便在 TINA 中进行模拟?

请提供支持教程(如果有)。

谢谢

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    这3种型号不能相互兼容。 让我看看我能为你做些什么。 我可能需要制作一个新的模型,所以请给我大约两周的时间,让我回到这个模型上。  

    我现在将结束这条线程,并回复一个解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特,您好, 谢谢您的支持

    如果您能提供有关如何制作新模型的详细信息,我可以自己制作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    设计 SPICE 模型与设计 IC 类似,只不过您尝试复制其行为,而不是尝试正常设计 IC。 特别是,翻转式操作模型非常麻烦,因为它们包含闩锁,而闩锁在启动时的定义是不稳定的——这种香料并不“喜欢”。 (这可能导致 收敛错误——即解锁不会“收敛”)

    如果您有兴趣创建自己的 PSpice 模型,我建议从这本书开始,主题是 :Spice Book Andrei Vladimirescu. 我发现学习创建香料模型非常有帮助,尽管这只会给你一个语言基础——创建一个符合“175”功能的有用行为模型将是相当有挑战性的。 我已经这么做了很多年了,目前我没有该设备的功能模型。

    也许您可以分享您尝试了解该设备的原因。 您为什么需要一个模型? 也许我们可以在不复制175的功能的情况下找到解决方案。