This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G125:SN74AUC2G125/SN74AUC1G125总线频率

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125, SN74AUC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076536/sn74auc2g125-sn74auc2g125-sn74auc1g125-bus-frequency

部件号:SN74AUC2G125
线程中讨论的其他部件:SN74AUC1G125

大家好,团队

我的客户希望检查 SN74AUC2G125/SN74AUC1G125可以支持的总线频率。 这些设备支持50米吗?

此致

埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电源电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    我没有在表中找到 SN74AUC2G。 请您也分享 SN74AUC2G 的信息吗? 非常感谢!

    此致

    埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1G 和2G 的行为相同。