This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:由于我们已连接 LED,因此不会驱动3.3V

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74LVC2G06, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076737/lsf0204d-3-3v-is-not-driven-as-we-have-connected-the-led

部件号:LSF0204D
线程中讨论的其他部件:TXU0104SN74LVC2G06SN74LV1T34

 在 LSF0204DRUTR 零件中,1.8V 和3.3V 输入信号非常好。 SoC 的 GPIO 通过外部上拉连接在输入端(A1,A2,A4),而输出端@引脚(B1,B2和 B4) 1.79V 的探测信号将取代3.3V。 因此,这不足以驱动 IC 上的 LED。

请建议解决此问题的解决方案。

FYI,

D1的正向电压最小为2.5V @正向电流= 5mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款具有漏极开路输出的无源开关,其输出需要上拉电阻器。 输出源电流由这些上拉电阻器决定。

    使用缓冲转换器,如 TXU0104。
    或者,使用 SN74LVC2G06等漏极开路逆变器驱动 D1/D2的阴极,使用单通道转换器(如 DA1的 SN74LV1T34)。