This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:增加 SN74AXC4T245的输出驱动器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AUP2G241, SN74LVC125A, SN74LVC3G34, SN74LVC2G34, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076732/sn74axc4t245-increase-output-drive-of-sn74axc4t245

部件号:SN74AXC4T245
线程中讨论的其他部件: SN74AUP2G241SN74LVC125ASN74LVC3G34SN74LVC2G34SN74AXC1T45

您好,

我很想将 SN74AXC4T245用作一个基本的单位单向缓冲器,用于在0.8V 至3.3V 之间切换电平。  我希望将所有4x A 输入(以及所有4x B 输出)绑在一起,以提高驱动强度。  同样,OES 将被绑定在一起,而 DIR 将被绑定在一起。

这是否可行?  这有什么问题?

我考虑过 SN74AUP2G241等其他选项,但驱动器强度似乎低于 SN74AXC4T245 -我看不到其他支持0.8 V 至3.3V 的选项。  如果我漏了一个部分,请告诉我。